欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测量上的噪音处理(LCA和测量-17)

  • 2020.03.17 20:20:08
  • 米思米
  • 1979

   在精密测量上,作为对精度带来不良影响的主要干扰.原因,存在有[1] 振动,[2] 热位移/热变化,[3] 电噪音等。在此,对使用传感器元件等进行测量时的电噪音进行说明。

(1)电噪音的影响

 选定传感器时,人们往往会选择其灵敏度高的传感器。但传感器的灵敏度越高,也会变得容易受噪音的影响。其原因是传感器也会从周边环境中拾取噪音或是传感器自身发出噪音。
 【图1】表示的是,传感器的信号成份与噪音成份及两者加起来,作为测量信号而被测量的信号波形的关系。信号成份的输出等级微小时,就会变得无法获得需要根据噪音所合成的测量信号波形来了解的测定值。

 

 ・

信号调节的概要如下。

 1. 消除噪音所需的绝缘处理这是一种消除信号检测位置与其后的A/D变换位置之间的接地电位差的处理方法。 

 2. 滤波器处理这也是一种降低噪音的方法。为了要消除测量信号的频带以外的信号而进行滤波器处理,由此降低测量信号的噪音等级。 

 3. 配线处理对从配线系统深入的噪音,采用的方法是,配线使用的是“双绞线(twisted pair cable)”等。


   下一讲,对高精度测量的机构设计的结构原理:阿贝原理进行说明。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities